This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044AEVM:TUSB8044AEVM:原理图和布局文件请求(Altium 设计工具)

Guru**** 2928830 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1462119/tusb8044aevm-tusb8044aevm-request-for-schematic-and-layout-files-altium-designer

器件型号:TUSB8044AEVM

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我目前正在研究一个将 TUSB8044AEVM 用于 USB 3应用的设计。 我想申请此评估板的原理图和布局文件。

虽然 Altium Designer (AD)格式是首选、但我也支持任何其他可用格式、例如 Cadence Allegro。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicolai:

     我们有 Allegro 文件,请接受我的友谊请求.

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您的反馈。 这对我来说是很好的 您能否共享设计文件?

    谢谢你。

    此致
    Nicolai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查您的私人留言框。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享*。 DSN 和主板文件*。brd。 请您也可以共享电路板的*。alg 和*。DRA 文件? 在 Altium Designer 中导入需要这些文件。 谢谢你。


    此致
    Nicolai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是*DRL 吗? 我有*ALG 和*DRL,但找不到*DRA 文件。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *ALG 和*DRL 从我的最后将是好的 谢谢你。

    此致

    Nicolai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送。

    好的

    Brian