This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210-Q1:Tusb1210-Q1

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1463664/tusb1210-q1-tusb1210-q1

器件型号:TUSB1210-Q1

工具与软件:

您好!

我想知道此器件的工作温度范围是否为-55°C 至125°C?

此致、

Michael kliem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Michael :

      TUSB1210-Q1可支持-45-85C 温度。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有备选器件吗? 如果可能、具有相同的特性、TUSB1210-Q1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我们没有任何其他 USB2 PHY 设备。

    好的

    Brian