This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:在不连接串行器和摄像头传感器的情况下配置解串器图形。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1462118/ds90ub960-q1-configuring-deserializer-pattern-without-connecting-serializer-and-camera-sensors

器件型号:DS90UB960-Q1

工具与软件:

您好!

目前我们正在使用主线驱动程序版本10.6和解串器-  ti、ds90ub960-Q1、其中 media0 (media-ctl)会在 连接串行器和摄像头传感器时成功进行枚举。 但是、如果未连接串行器和摄像头、驱动程序将无法枚举 media0。

我们的要求是在无需连接串行器和摄像头传感器的情况下生成解串器模式。  

非常感谢您提供任何帮助或建议!

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。 请注意、我们只能在该论坛上支持 FPD-Link 器件、没有任何特定于驱动程序的详细开发或调试。 话虽如此、可以在没有串行器连接的情况下输出解串器图形发生器。 media0枚举失败是否阻止了模式生成编程的发生? 要写入寄存器并启用模式、只需要 I2C 访问。 驱动程序是否能够独立于媒体0枚举来执行这些 I2C 写入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看以下详细信息:

    - media0枚举失败是否阻止了模式生成编程的发生?

    是的、解串器和 CSI 驱动程序使用命令链接media-ctl -d /dev/media0 --link "xxxx"。 如果没有此链接、尝试捕获模式会导致管道损坏错误。

    -驱动程序是否能够独立于 media0枚举执行这些 I2C 写入?  

    是的、驱动程序可以独立于 media0枚举执行 I2C 写入。 但是、为了执行 V4L2捕获命令、必须在解串器、CSI、串行器和传感器之间建立链路。 这需要使用命令手动启用 CSI-解串器链接media-ctl -d /dev/media0 --link 'deserializer -> csis'。 目前、由于 media0枚举失败、我们无法设置链接。

    -其他观察:

      如果其中一个串行器未连接、Media0无法枚举。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果由于解串器和串行器之间没有锁定而对驱动器进行门控、并且也对手动 I2C 进行门控、则没有太多选项来生成模式(在 I2C 端口上独立于驱动器工作的辅助连接之外)。 为了实现锁定、解串器必须连接到串行器。 似乎需要更新驱动程序以删除锁定相关性、或者需要向系统添加串行器。