This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75C3232E:SN75C32EDBR 和 SN75C32DBR 之间的区别(QFDA265)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TRSF3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1463864/sn75c3232e-difference-between-sn75c3232edbr-and-sn75c3232dbr-qfda265

器件型号:SN75C3232E
主题中讨论的其他器件:TRSF3232E

工具与软件:

您好支持团队:

我想问一下 SN75C3232EDBR 和 SN75C32DBR 之间的区别是什么?  

我可以看到  SN75C3232EDBR 已停产、但不确定这两个器件之间的差异。 请提供建议。 谢谢。

此致、

Dan Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "E"表示其他 ESD 等级(针对 IEC 61000-4-2空气间隙和接触)。

    您应该 ‍改用较新的 TRSF3232E CDBR。