This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:MIPI-DSI 至 TTL 24位 RGB

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83, DS90UB941AS-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1462248/sn65dsi83-mipi-dsi-to-ttl-24-bit-rgb

器件型号:SN65DSI83
主题中讨论的其他器件: DS90UB941AS-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队:

我正在寻找一种解决方案、能够连接分辨率为480x272的24位 RGB 显示屏和典型的像素时钟/DCLK。 9 MHz (8 -12 MHz)连接到 MIPI-DSI 接口或连接到 SN65DSI83。

我有3个问题:

  1. 如果我已从数据表中正确读出它、那么 SN65DSI83只能在25 MHz 的像素时钟下工作。 这是否正确、因此模块是否与显示屏不兼容?
  2. 您是否知道 MIPI-DSI 接口可提供的最小像素时钟?
  3. 您能提出一种如何将显示器连接到 MIPI-DSI 接口的解决方案吗?

非常感谢您的支持!

Dirk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dirk

    DSI83是一款用于 MIPI DSI 转 LVDS 的桥接解决方案。 遗憾的是、我们的产品系列中没有 RGB 到 MIPI DSI 解决方案。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在这篇文章 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/887335/sn65dsi83-mipi-dsi-to-ttl-converter-ic 看来,它似乎有一些进一步的知识存在。 您能检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dirk

    抱歉、我以为您在寻找 RGB 到 MIPI DSI 解决方案。  

    对于 MIPI-DSI 至 RGB、您可以使用  DS90UB941AS-Q1 -> DS90UB926-Q1。 DS90UB926-Q1可支持 5MHz 至85MHz PCLK。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    DS90UB941数据表第25页规定了以下内容:‘该器件在一个通道上支持25 MHz 至105 MHz 范围内的像素时钟或在两个通道上支持50 MHz 至210 MHz 范围内的像素时钟。 FPD-Link III 串流速率最高为每通道3.675Gbps (最小875Mbps)。 只有 DS90UB926支持5 -85 MHz。


    是否真的可以使用 DS90UB941 für 一个9 MHz 像素时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dirk、

    941AS 可支持的最低 PCLK 为25 MHz。 我们没有支持低至9 MHz 的 DSI 到 RGB 转换器。 这个 PCLK 是否可以在更高的 PCLK 上以更高的刷新率运行?

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答!

    最大 pclk 仅为12 MHz。

    我将问题设置为已解决、因为这里没有其他选择。

    此致、

    Dirk