This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629210-Q1:当 Vin 为8.6V 且 I A 满载时、降压输出不稳定

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS629210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1462084/tps629210-q1-the-buck-output-is-unstable-while-the-vin-blow-8-6v-with-fully-loaded-i-a

器件型号:TPS629210-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPS629210

工具与软件:

你好

我们现在正在进行线路瞬态测试。 当 Vin 熔断8.6V 且 I A 满载时、TPS629210的输出不稳定(测试条件:Vout =3.3V、I-load = 1A @25℃)。 根据数据表、输入电压范围为3V 至17V、输出电流高达1A。 您能帮助检查这个测试或降压测试出了什么问题吗?

通道1是 Vin、通道2是输出电压、通道4是外部负载750mA (产品内部电流约为200mA)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您能向我展示一下原理图吗?

    没有得到 "产品的内部电流关于200mA "

    您是否还可以针对此条件测试 SW?

    它可以更好地帮助我检查此问题。 谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin

    随附了该方框的原理图。

    我没有得到 "产品的内部电流是关于200mA 的"  ——我们在相机中使用了这个降压,但相机的正常输出电流(内部电流)是200mA 的,我们增加了750mA 的额外负载,为了测试满载条件。

    您是否还可以针对此条件测试 SW?  -- 我认为这只是一个硬件问题,与软件无关。 "你说什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵彩、

    SW 表示开关节点、而不是软件。

    您能否在没有外部负载的情况下测试 SW 和 Vout?

    恐怕问题是由您使用的负载引起的。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin

    下图展示了在 Vin=6V 条件下无额外负载时的降压、输出稳定。   (CH1:Vin、CH2:Vout、CH3:SW、CH4:I-load)

    下图显示了条件 Vin=6V 下添加的额外负载、 输出不稳定。

     下图显示了 在 Vin=9V 条件下添加的额外负载、输出稳定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵彩、

    您的输入源没有足够的供电能力。

    您可以看到、SW 在不稳定条件下下降。  

    您是如何测试 VIN 的? 是该 TP310测试点吗?

    您是否可以使用外部源再次进行测试。

    谢谢!

    Colin