This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP0604:Sch 审核

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP0604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1461534/tdp0604-sch-review

器件型号:TDP0604

工具与软件:

尊敬的团队:

作为标题、我想提交一份 TDP0604 SCH 建议。 关于"x86 DDI to HDMI2.0"以及 TDP0604设置为 引脚搭接模式。 谢谢!

e2e.ti.com/.../tdp0604DPtoHDMI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TDP0604实现在您的原理图中看起来正常。

    如果需要8kV ESD 测试(或更高)、建议在 TDP0604和 HDMI 连接器之间的 DATA 和 CLK 信号线路上添加2 Ω 串联电阻。 这是数据表中描述的 Resd:

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的及时反馈。 我没有进一步的问题。

    Edison