This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB984-Q1EVM:模拟 LaunchPad 连接问题

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB984-Q1EVM, ALP, DS90UB983-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464271/ds90ub984-q1evm-analog-launchpad-connection-problems

器件型号:DS90UB984-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: ALPDS90UB983-Q1EVM

工具与软件:

当通过 USB 与 PC 连接时、MS Windows 会检测到 DS90UB984-Q1EVM 评估板为人机接口器件。

 DS90UB984配置文件文件夹位于"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD v1.57.0010\Profiles\"文件夹中。

当模拟 Launchpad 启动时、会抱怨没有检测到"基于 ALP 的 USB 板"。

我们还拥有可与 ALP GUI 配合使用的 DS90UB983-Q1EVM 电路板。

当 DS90UB983-Q1EVM 连接到 PC 并且两个电路板通过 FPD Link IV 连接时、我们可以通过 DS90UB983-Q1EVM 的"远程寄存器"访问 DS90UB984-Q1EVM 寄存器。

我们的 DS90UB984-Q1EVM 电路板的 USB 端口是否可能损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于公众假期、团队今天离开了这里。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我们可以支持和调试此问题、但由于此问题是保密协议器件、因此请联系您当地的现场应用工程师、以解决在内部论坛下提交此申请的问题。

    谢谢!

    Miguel