This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBA224:用作1:2/2:1 USB2.0多路复用器且仅开关 D+/D-

Guru**** 2929770 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS221, TS5USBA224, TS3USBA225, TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464503/ts5usba224-use-as-1-2-2-1-usb2-0-mux-and-only-switch-d-d-

器件型号:TS5USBA224
主题中讨论的其他器件: TS3USBA225TS3USB221、TMUXHS221

工具与软件:

我试图澄清一些令人困惑的信息。  我是否可以将 TS5USBA224用作 USB2.0 D+/D-信号的2:1/1:2多路复用器?  分流电阻器是否会干扰 USB2.0运行?  TS5USBA224的数据表只将 D+/D-和音频 L/R 说明为多路复用端点、而 TS3USBA225确实在所有端口上列出了 USB2.0。 225只是224的3:1/1:3版本,还是更多?

谢谢!

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    [报价 userid="481489" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464503/ts5usba224-use-as-1-2-2-1-usb2-0-mux-and-only-switch-d-d-"]我能否将 TS5USBA224用作 USB2.0 D+/D-信号的2:1/1:2多路复用器?[/QUOT]

    我相信该多路复用器可用作2:1、不过、我们还有其他2:1多路复用器、例如 TS3USB221和 TMUXHS221、根据用例、这可能是更好的选择。

    Unknown 说:

    在这种情况下、Ron 足够高、以至于它可能不会对信号产生太大的影响。

    是225只是224的3:1/1:3版本、还是更多?

    我相信 TS3USBA225应该是这个器件的3:1版本、然而、该器件可能会进行一些内部改动、从而导致两者之间的性能出现一些差异。 例如、每个器件的 Ron 不同。

    同样、如果您只需要一个2:1多路复用器且没有音频要求、我推荐 TS3USB221或 TMUXHS221。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan