This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:温度问题

Guru**** 2470570 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1456399/tcan1145-q1-temperature-issue

器件型号:TCAN1145-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户需要在-40℃ 环境温度下测试 TCAN1145-Q1的唤醒功能。 然后他们发现有些器件无法被唤醒。 我们有一些改善温度性能的建议。 他们比较了 TCAN1145-Q1的 D 封装和 DYY 封装、发现只有 DYY 封装无法在-40℃ 中唤醒。 为什么 DYY 封装的温度性能比 D 封装差? 非常感谢。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    我已将此任务分配给我们的 CAN 专家之一、请在我们大部分团队在假期外出时保持耐心。 他们应该在下周之前回复您、很抱歉耽误了时间。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    另请参阅以下原理图和布局。 谢谢。

    BR、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    更新正确的信息:

    他们只是比较了 TCAN1145-Q1的 D 封装和 DYY 封装 D 封装 不能在-40℃ 中被唤醒。 为什么 D 封装的温度性能比 DYY 封装差? 非常感谢。

    BR、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    它们使用什么方法来唤醒? 他们的所有 D 封装芯片还是仅有几个器件出现了这种情况?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    它们使用 WUF 方法来唤醒。 他们已经测试了9件 D 封装,有6件 发生了这个问题。 请给我们一些建议。 他们反馈说、-40℃ 是汽车项目的强制性要求。

    • 测试条件:在 TCAN1145-Q1进入睡眠模式后冷却至-40℃、并保持20分钟。 然后使用 WUF 唤醒。

    另外、我们有没有可以向客户提供一些温度测试报告?

    BR、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    请帮助尽快确认此问题。 这对客户至关重要。

    BR、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    因为我刚从度假回来,所以等待很抱歉。 D 和 DYY 封装均额定在-40C 的正常运行条件下工作。  该温度下的 VSUP 电压是多少? 它在低温下是否降至欠压阈值以下? 发送 WUF 后、CANINT 是否设置了中断?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    客户正在进行测试并捕获您之前提到的波形。 此外、您可以帮助在我们的 EVM 中重现此问题吗?

    BR、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    目前进行此测试超出了我的带宽( 团队也是如此、我是目前唯一支持选择性唤醒 CAN 的人)。 让我们等待客户的结果、如果他们的测试证明我们的器件存在问题、我可以安排温度测试。

    此致、

    Sean