This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9545A:结至电路板的热阻

Guru**** 2890920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464796/pca9545a-thermal-resistance-junction-to-board

器件型号:PCA9545A

工具与软件:

PW 封装中与电路板的热阻结点是多少? 完整 PN: PCA9545APW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    结至电路板的热阻为49.2 °C/W

    谢谢!
    Rami