This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:通道交换

Guru**** 2862770 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1463530/tmds1204-lane-swap

器件型号:TMDS1204

工具与软件:

您好!

我将在我的项目中使用 TMDS1204、它完全用作线性转接驱动器(而不是限幅转接驱动器模式)、让我来澄清一下交换通道特性。

我有 TMDS1204评估板并通过 I2C 对其进行控制、因此我会注意到、即使我没有接触 LANE_SWAP 位(0x0B[7]–默认值0)、EVB 也仍然可以工作。 一般来说、LANE_SWAP 位看起来不会影响 EVB 的行为、至少在线性模式下是如此。

因此、我想 LANE_SWAP 对限幅模式下的一些内部算法和/或信号检测等非常重要

您能评论一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当输入通道顺序与输出通道顺序匹配时、这是预期行为、如下所示。

    但在不启用 TMDS1204交换功能的情况下、CLK 信号将应用 RX 均衡(线性模式)、并应用 RX 均衡、TX 摆幅、预/去加重(在限幅模式下)、这可能会对信号进行过度补偿。 IN_D2P 不会有任何可能导致欠均衡的信号补偿。 因此、根据您的设置、您可能遇到功能问题。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、 谢谢您!