This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S713-Q1:IN 和 EN 序列要求

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1463824/tpd3s713-q1-in-and-en-sequence-requirement

器件型号:TPD3S713-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

我的客户询问我、IN 引脚和 EN 引脚电源序列是否有任何要求。 例如、EN 高电平=> IN 高电平或 IN 高电平=> EN 高电平@导通、EN 低电平=> IN 低电平或 IN 低电平=> EN 低电平@关断

我相信没有任何要求、但您能告诉我以防万一吗?

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TI 美国今天就在假日。 请预计会有一些回复延迟。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、

    没有电源序列要求。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong、

    谢谢!

    Kento