This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S214:引脚 C2-GND

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464533/tpd4s214-pin-c2-gnd

器件型号:TPD4S214

工具与软件:

早上好

这可能是一个比较愚蠢的问题、但我不知道如何连接引脚 C2 (即 GND)、无法通过任何轨道将其连接到 GND。 有人能解释一下我是否应该这样做吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰奇斯科。

    此器件专为 PCB 设计、可在焊盘中支持10密耳焊盘和6密耳钻孔和过孔、因此必须填充或包覆过孔。  C2的 GND 过孔必须在焊盘中有过孔。

    布局示例显示了这种连接、但并不像预期的那样清晰。

    此致、

    卡盘