This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:TCAN 吞吐量

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464212/tcan4550-q1-tcan-throughput

器件型号:TCAN4550-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

对于带有8字节消息的 CAN、默认5.15 BSP 的吞吐量是多少?

此致、

Tanushree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanushree、

    今天是美国的节日。 请提供一些专家反馈、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanushree、

    吞吐量主要取决于 SPI 通信的效率、而处理器对其进行控制、处理器负责将消息数据传入和传出 TCAN4550-Q1、以及读取和写入传输和接收消息所需的消息。  

    TCAN4550-Q1受器件级支持、我可以帮助解答有关器件特定时序参数、硬件参数、配置设置或其他数据表相关问题等的任何问题  但使用 Linux 驱动程序的任何处理器时序或固件相关问题都不在我的权限范围内、并且吞吐量可能会有所不同。

    我建议只能在您的应用中通过直接评估应用或测量各种寄存器读取/写入的 SPI 时序来确定这一点、以确定完全发送或接收 CAN 消息所需的总时间。

    此致、

    Jonathan