This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232E:故障情况

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464251/max232e-failure-condition

器件型号:MAX232E

工具与软件:

嗨、团队:

客户询问 VS+/VS-不是意外重新编码的情况。

Q1:当 VS+或 V2-开路时、会发生什么情况?

Q2:当通过1uF 连接到 VS+/VS-的 GND 变为悬空时、会发生什么情况? 该条件相当于 VS+和 VS-通过串联的1uF 电容器连接。

实际上、客户可以在 Q2情况下进行沟通、但想知道它是如何影响的。

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hayashi、

    今天是美国的节日。 请提供一些专家反馈、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V+和 V−处的电容器需要用作电荷泵的存储器。 没有它们、就无法生成输出总线电压。

    当它们之间的接地悬空时、它将根据它们的强度最终在两个电荷泵输出之间的某个位置。 这大概是正确的、但不能保证输出电压实际上是正确的。