This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S521:是否可以交换 TMDS D+和 D-?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465188/tpd12s521-can-i-swapping-the-tmds-d-and-d-

器件型号:TPD12S521

工具与软件:

TI 人好

我的客户想将 D+和 D- 连接组合切换为 PCB 布局错误。

如果我们继续使用 HDMI D+连接芯片 D-和 HDMI D-连接芯片 D+。 是否存在风险?

请提供一些建议。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuxi、

    我认为 D+ D-不会相反连接、因为它们在该差分对中发挥不同的作用。

    BR、

    Ke Wang