This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C2550:TL16C2550 IBIS

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465133/tl16c2550-tl16c2550-ibis

器件型号:TL16C2550

工具与软件:

您好、 E2E TI.com。

是否有可能获得下列组件的 IBIS 模型来模拟电路板的电磁场?
如果您能在1月29日之前完成、我将不胜感激。

产品名称:外设 LSI
制造商模型名称:TL16C2550PFB
制造商:德州仪器(TI)

如果您不能提供、我们希望您能向我们介绍类似的替代型号。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们的 UART 器件没有 IBIS 模型、也没有计划进行任何制造、因为这些器件被视为旧版器件(我们无法再访问这些器件的一些设计数据库)。

    -鲍比