This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410UARTPDK:规格检查

Guru**** 2871070 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465109/tusb3410uartpdk-spec-check

器件型号:TUSB3410UARTPDK
主题中讨论的其他器件:TUSB3410

工具与软件:

你(们)好  

您可以 帮助推荐 USB 转 UART 桥接器产品吗?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    我们确实拥有 USB 转 UART 器件 TUSB3410、但是该器件目前为 NRND。 这是因为该器件可能需要我们的团队目前无法提供的软件支持。 如果您或您的客户了解这种风险、并有能力自行支持任何软件需求、那么我相信可以推荐它。

    否则、我们没有其他 USB 转 UART 器件。 抱歉。

    谢谢!

    Ryan