This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB521-Q1:交流耦合电容器、R ESD 和 ESD 保护二极管的放置/序列

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1104, TUSB521Q1-EVM, TUSB1004, TUSB522P, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1463635/tusb521-q1-placement-sequence-of-ac-coupling-capacitor-r-esd-and-esd-protection-diode

器件型号:TUSB521-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB1004、TUSB1104 StrikeTUSB522P、TUSB521Q1-EVM TUSB1002A

工具与软件:

您好!

有关实施 TUSB521的更多信息、请阅读数据表第22页的原理图。 请参阅图8-1。
我注意到芯片后的第一部分是 R ESD、然后连接器上的 ESD 二极管最终是交流耦合电容器。 这真的是对吗?
在8.2.2.3 ESD 保护章节中、数据表指出"将 ESD 组件放置在 USB 连接器附近"。
我认为交流耦合电容器应该是 TUSB521之后的第一个部件。 ESD 二极管尽可能靠近连接器、这一点很重要。
在 TUSB522、TUSB1004、TUSB1104等其他数据表中、就是这样吗?
1.什么是正确的部件顺序,为什么?
2.针对 USB-C 设计的 ESD 系列电阻是否真的有必要?

谢谢!
Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    在8.2.2.3 ESD 保护章节中、数据表显示"将 ESD 组件放置在 USB 连接器附近。"
    Unknown 说:
    1。 正确的器件顺序是什么?为什么?

    对于汽车设计、我认为我们通常建议将电容器放置在更靠近连接器的位置、以帮助防止 VBUS/VBATT 与数据通道短路。 VBUS 短接至数据通道的问题更多是汽车设计中的一个问题、因此、通过这样实施电容器、应该有助于减少这种情况成为问题的可能性。

    或者、可以将电容器放置在电阻器之后、以帮助降低信号上升/下降的速率、从而在 ESD 冲击的情况下为 ESD 二极管提供更多的时间来钳制电压、并防止损坏转接驱动器。 但是、它应该始终首先是 ESD 二极管、然后是 ESD 电阻器。 电容器是在二极管之前还是在电阻器之后取决于设计决策。

    TUSB522P 突出显示了典型应用、并提到电容器何时应位于二极管和插座/连接器之间:

    Unknown 说:
    2. 采用耐 USB-C 设计的 ESD 系列是否确实有必要?

    ESD 串联电阻有助于在系统中形成一种 RC 电路、所有这一切都有助于减慢信号上升和下降的速度、从而在发生高压事件时为 ESD 二极管提供更多的时间来钳制电压。

    如果还有其他问题、敬请告知。

    谢谢!
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

    感谢您快速详细的回答。

    好的、这种将电容器直接安装在连接器上的设计对于汽车来说是特殊的、对吧? 是否很难找到具有 ESD 脉冲额定电压的0402 220nF 电容器?

    对于常规 USB-C 设计(而不是汽车)、TUSB522p 等设计更好?

    谢谢 Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    [报价 userid="255619" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1463635/tusb521-q1-placement-sequence-of-ac-coupling-capacitor-r-esd-and-esd-protection-diode/5621413 #5621413"]好的、这个直接安装在连接器上的电容器的设计适用于汽车行业、对吗? 是否很难找到一个具有 ESD 脉冲额定电压的0402 220nF 电容器?[/QUOT]

    在使用这些器件的情况下、通常不难找到满足这些要求的电容器。 但是、我们通常建议使用0201尺寸而不是0402尺寸。 TUSB521Q1-EVM BOM 中有一个220nF 电容器示例、该示例应能正常工作。

    对于常规 USB-C 设计(非汽车)、像 TUSB522p 这样的设计更优?

    对于非汽车 应用、如果您只需要转接驱动器应用、而不需要多路复用器应用、我认为 TUSB522P 是一个不错的选择。 我们还有 TUSB1002A 等转接驱动器、它们是双通道线性转接驱动器。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan