This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:我们是否可以并行连接4个缓冲器(默认情况下启用所有缓冲器)

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464704/tca9517a-can-we-connect-4-buffer-in-parallel-with-all-enabled-by-default

器件型号:TCA9517A

工具与软件:

我们可以连接此配置吗。  4个缓冲器与主器件并联。 这4个缓冲器 默认处于启用状态、并尝试建立通信。 所有从器件具有不同的从器件地址。 总线电容在该限值内。  Im 端总线卡滞错误。 请支持  解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A 侧和 B 侧是什么? 如果 A 侧在左侧、则此配置是可以的。

    上拉电阻可能太强(对于大多数总线、I²C 规范有一个3 mA 的限制);使用2.2 kΩ 或者4.7 kΩ。

    请显示一个缓冲器两侧 SCL/SDA 的示波器布线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramesh:

    与 Clemens 的注释类似、只要缓冲器的 B 侧未连接到同一节点、这是可以接受的。 有关此配置的更多信息、另请参阅图8-2。 任何显示 总线阻塞误差的波形在这里都将非常有用。  


    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、A 侧在左侧、B 侧在右侧。 找到总线卡滞图像。 蓝色是 SDA、粉色是 SCL。 通信期间 SDA 卡在1.2V。 总共连接了11个从器件。 4个缓冲器 B 侧的3+3+3+2  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能展示一下总线阻塞之前的最后一次 I²C 访问吗?

    您能否确定哪个器件将 SDA 拉至低电平?