This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:AM26C31最大信号传输速率

Guru**** 2824325 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC175A, THVD1550, AM26C31, SN65LBC174A, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1462930/am26c31-am26c31-max-signaling-rate

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件: SN65LBC174A、SN65LBC175A THVD1450、THVD1550

工具与软件:

您好!

请参阅链接 https://www.ti.com/product/AM26C31。我们正在为20MHz 时钟信号寻找差分线路驱动器并想要使用该 AM26C31。然而、此链路中的最大信令速率为10MHz。 但 AM26C31数据表中没有速率信息。 您能否确认它是否可用于20MHz 驱动程序? 非常感谢。

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenny:

    此设备为 RS -422、传统上不支持>10Mbps;这就是我认为10Mbps 信号的来源。  

    但是、数据表中并未说明、因为最大速度通常源自差分驱动器的上升/下降时间以及发送器和接收器的传播延迟。  

    此器件的最大差分转换时间为10ns;我们希望该位 处于其最大值的时间至少为位时间的1/3 -因此根据最大转换时间规格、我们得到的最大数据速率为:

    MAX_DATA_RATE ~ 1/(3*最大差分转换时间);在本例中为1/30ns = 33.3Mbps  

    现在、您还需要考虑发送器(大多数为12ns)和接收器(我不确定使用哪个接收器、但这可能会影响最大速度)的传播时间、因为您需要20Mbps 的速率、这意味着接收器和发送器的总传播延迟需要小于50ns -您查看的发送器仅产生12ns 的延迟。  

    我还想注意的是、在系统中的容性负载和/或总线长度较长的情况下、您将受到最大数据速率的影响。 然而、根据所选的接收器和系统参数、很有可能以20Mbps 的速率运行此器件-但我们实际上并不保证最大数据速率-但实际上、对于此器件、实际运行速率将大于10Mbps。  

    同样根据一般经验法则、数据表值比我们在产品页面上发布的值更值得-产品页面对它们的审查级别与数据表不同、因此产品页面上列出的错误甚至规格可能不在数据表中、它们大多是准确的、但为了确定性、总是回退到数据表中。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    非常感谢您的宝贵答复。

    我还有一个问题、如果您能向我们提供建议、我们将不胜感激。

    我比较了 SN65LBC174A 和 AM26C31、两者在传播延迟和数据速率方面看起来都正常(SN65LBC174A 稍好)。 然而、174A 的成本是26C31的10倍。  如果您能提出一些建议、那将是最适合我们的建议(环境非常嘈杂:该电路靠近 PCB 外部的高电流/电压组件)。

    我们的平台上选择了 SN65LBC175A 接收器。

    电缆电容约为15pF、线迹电容为 tbd (主印刷电路板约为300mm、子板为150mm)。

    需要- 20MHz 时钟。 最坏的情况是21MHz。

    非常感谢。

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenny:

    我很抱歉-但我似乎误解了最初的问题-许多设计人员使用 Hz 来代替 bps -但似乎您实际上使用的是1Hz = 2bps (这通常被认为是正确的方式-但两者都被使用) -我提出这个建议的原因是因为列出的两个设备都可以达到20Mbps/21Mbps-但它们不会达到40Mbps/42Mbps,这相当于20MHz / 21MHz -你看在这些设备上大约30Mbps 或15MHz。  

    话虽如此-这些确实是 我们最快的 四通道器件-我们实际上并没有更快的四通道器件。 我们确实有一些器件可以满足所需的速度、但它需要 THVD1550或 THVD1450等单通道器件、它们可以提供50Mbps (25MHz)的速度、但这是我们在 THVD-485/THVD-422 RS 型解决方案中真正提供的最快速度 RS。 虽然您选择的接收器应该在这些速度下工作-但驱动器通常是系统中的速度限制器而不是接收器。  

    此致!

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    现在明白了。 非常感谢您宝贵的建议。

    BR、

    Jenny