请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDP0604 工具与软件:
我们在 DisplayPort 模式下操作 TDP0604。 地址0x14、0x16和0x18处的 D0、D1和 D2寄存器中存在 TXFFE 设置。 为什么 D3 (CLK)没有 TXFFE 设置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当启用 DisplayPort 模式时、TDP0604必须配置为线性转接驱动器。 线性范围应编程为最高电平(Dx_VOD = 0x3且 CLK_VOD = 0x3)。 TDP0604 TX 端接必须设置为100欧姆(TERM = 0x3)、TX 偏置必须设置为交流耦合(TX_AC_EN = 0x1)。 当 TDP0604配置为线性模式时、没有 TX FFE。
谢谢
David