This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:咨询正常均衡范围

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UB948-Q1, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1462680/ds90ub948-q1-consultation-on-the-normal-range-of-eq

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

工具与软件:

控制台出现黑屏。 检查显示 ds90ub948的 EQ (0x3b)值为0x04、正常显示显示显示 EQ (0x3b)值为0。 其他功能的配置与正常配置相同、链路状态也是正常的。 提问、正常运行时 EQ 值的范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EQ 寄存器状态(0x3B)可以具有0x00至0x3F 范围内的任何值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamzeh:

    1.在 ds90ub948的数据表中可以找到固定的 EQ 值。 如何根据 ds90ub947和 ds90ub948系统确定 ds90ub948的适当 EQ 值?

    2.如何确定在使用 AEQ 时是否过度补偿了 EQ 值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="530568" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1462680/ds90ub948-q1-consultation-on-the-normal-range-of-eq/5613513 #5613813"]1. ds90ub948的数据表中提供了 EQ 值固定。 如何根据 ds90ub947和 ds90ub948系统确定 ds90ub948的适当 EQ 值?[/QUOT]

    TI 建议不要更改 AEQ 的默认设置。 默认值允许自动自适应

    [报价 userid="530568" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1462680/ds90ub948-q1-consultation-on-the-normal-range-of-eq/5613513 #5613513"]2. 如何确定使用 AEQ[/QUOT]时 EQ 值是否过度补偿

    ALP 中的映射工具可用于表征链路裕量。

    DS90UB948-Q1 ALP 配置文件具有可用于运行链路裕度测试的 MAP 工具。  

    这是应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/an/snla301/snla301.pdf?ts = 1650495417901&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fadi:

       ALP 使用 USB2ANY 控制 ds90ub947和 ds90ub948、ALP Map 工具如何连接到 Linux 系统的 I2C 进行裕度测试。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhan、您好!

    很遗憾、我们不提供 ALP 的 Linux 支持。  

    前提是您可以将任何 PC 与适用于 ALP 的 Windows 配合使用。

    此致、
    Fadi A.