This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101:输入级中的运算放大器:增益小于1

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464435/tpic8101-opamp-in-input-stage-gain-less-than-1

器件型号:TPIC8101

工具与软件:

您好!

输入级中的 OPAMP 是一个反相放大器、因此我认为通常可以配置小于1的增益。
这种用法是否合适?
数据表中的相位裕度仅指定了增益= 1时的值。
客户应该自行检查稳定性吗?
请提供您拥有的任何数据。

感谢您的持续支持。

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山市

    我们还没有  输入运算放大器的开环振幅和相位的详细数据、因此很难判断它们的行为是什么。
    我的猜测是当 G < 1时、这些器件 在汽车极端条件下可能略微稳定。
    最简单的选择是让用户自行检查稳定性、或者考虑将信号应用于 G=1放大器之前衰减信号。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johann-San、

    感谢您的支持。

    此致、
    Hiroshi