This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD204B:最大 Tj

Guru**** 2929670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464396/sn65mlvd204b-maximum-tj

器件型号:SN65MLVD204B

工具与软件:

此主题是否有任何更新? 我正在寻找该器件的最高结温、希望除该公式之外、还有关于最大 Tj 近似值的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是150 °C;请参阅 [常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少?

    但是、如链接的问题所示、由于其他数据表限制、您将无法超过96 °C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    96°C 下限制该器件的"其他数据表限制"是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了超过该温度、您需要超过 TA 或 RL 限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 RUM 封装、数据表规格为125C、即建议的最高环境温度 TJ 总是大于环境温度、因此至少对于 RUM 封装、我们可以保证最高结温为125°C。

    -鲍比