This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS162:MPN SN75ALS162 for TI 在 PSpice 中不可用

Guru**** 2469210 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75ALS162

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464840/sn75als162-mpn-sn75als162-for-ti-is-not-available-in-pspice

器件型号:SN75ALS162

工具与软件:

你好。 我曾尝试 在 PSpice 中添加 MPN SN75ALS162、但未提供。 如何启用此 MPN? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azlan:

    可以看到、该器件没有 p-spice 模型。 此器件已被视为传统器件、因此我们也不会生成。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢鲍比的答复。 是否有我可以在仿真中使用的等效 MPN 或几乎相似的 MPN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TI.com 上查看了器件系列。 我们有三个 GPIB 收发器器件是 SN75ALS 160,161和162。 这些器件的任何产品页面都没有为其进行过任何建模(我们始终将模型放在产品页面上、供客户查找/使用)。

    我们实际上只有数据表中所示引脚的原理图、但我不知道 BJT 上的电流增益是多少。 输出电路看起来是一个开漏配置、所以您也许可以尝试仿真一个开漏驱动器。

    -鲍比