This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:SDO_CONFIG = 1b = SDO 且 nINT、nCS =低电平时的 SDO 逻辑电平电压。

Guru**** 2549750 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1455659/tcan1145-q1-sdo-logic-level-voltage-when-sdo_config-1b-sdo-and-nint-ncs-low

器件型号:TCAN1145-Q1

工具与软件:

大家好、CAN 团队:

客户发现、 当 REG 0x29h 且 bit[0] SDO_CONFIG = 1b = SDO 且 nINT、nCS =低电平时、存在异常 SDO 电压电平。

nCS =低电平时大约为0.8V、但 nCS =高电平时变为1.8V、其他 nCS 和 SCLK 在 nCS = H/L 时似乎为1.8V。

客户在同一个电路板上使用2个 TCAN1145-Q1、通常连接 SPI 线路、nCS 信号分别连接。

请向我提供您的反馈客户可以查看哪些更多信息来解决此问题?

BR

Lenny Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lenny

    我们的 TCAN1145-Q1专家将在12月30日之前不在办公室、请等待下周、以便在美国节假日之前做出适当响应。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我可以得到回复吗?

    BR

    Lenny Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lenny、

    很抱歉耽误你的时间。 SDO 电压以 VIO 为基准、那么它们的 VIO 电压是多少?

    当 nCS =低电平时、它们的预期 SDO 电压是多少?

    此致、

    Sean