This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:JETTERL 测试

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1456806/ds90ub927q-q1-jetterl-test

器件型号:DS90UB927Q-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

您能否帮助审查927输入 LVDS CLK 抖动、该测试结果是否符合我们的规格要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    谁是第1级和 OEM? 您能否提供客户使用的 PCLK?

    此致!

    Nikolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Nikolas、

    OEM 是 Seres、Tier1是 Shenzhen bulewhile。

    PCLK= 41Mhz。 视频输入为1280(active)*480(active)*60

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国公众假期,球队今天就要离开了。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    根据对所连接波形的抖动的近似测量结果、这应该是没有问题的。 927数据表没有列出最大或最小抖动、但典型值为。 波形测量值实际上低于典型值、在这种情况下应该没有问题。

    此致!

    Nikolas