This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:AutoNeg 不符合#39;在 RGMII ->SGMII 桥接模式下似乎无法正常工作

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464575/dp83869hm-autoneg-doesn-t-seem-to-work-properly-in-rgmii---sgmii-bridge-mode

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

工具与软件:

您好!

我已经看到很多关于 DP83869HM 有问题的光纤 AutoNeg 功能的主题、但找不到我要寻找的答案。

以下是我们的设置:

当插入铜 SFP 模块时、会出现我们的问题。 据我所知、DP83869绝不会与 SFP 模块自动匹配 SGMII。 借助 Linux 关联的驱动程序 dp83869.c 、我觉得该驱动程序存在一些已知问题。

因此、除非我手动设置速度(100、10)、否则我没有工作链接。

有什么想法,我怎么能使自动协商工作?

此致
Pierre Buffo