This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:通道 A 和通道 B 之间是否有任何差异?

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464259/ds80pci102-are-any-differences-between-the-channel-a-and-the-channel-b

器件型号:DS80PCI102

工具与软件:

您好!

 通道 A 和通道 B 是否有任何差异? 两个通道是否相等?

我的问题与主题相关、是所有通道输入或输出专用于连接到根复合体或 CEM 侧。
是否有任何状态机需要先由根复合体的 TX 信号启用、而 CEM 的 TX 信号可正常运行?

此致
Radek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Radek、您好!

    DS80PCI102的通道 A 和 B 完全相同、任一通道均可连接至 RC 或 CEM 连接器。 如果 RC 或 EP 首先开始传输、则对转接驱动器无关紧要。

    此致!

    卢卡斯