This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS180:SN75ALS180DR 的 P2P 替代产品

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1552, SN65HVD3086E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464254/sn75als180-p2p-alternative-to-sn75als180dr

器件型号:SN75ALS180
主题中讨论的其他器件:SN65HVD3086E、THVD1552

工具与软件:

您能否建议作为 SN75ALS180DR 的 P2P 替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    今天是美国的节日。 请提供一些专家反馈、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是标准引脚排列;请参阅 THVD1552‍DR 或 SN65HVD3086E‍DR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    我推荐 THVD1552DR 或 THVD1452DR 。 THVD14XX 和 THVD15XX 系列器件是 具有改进功能和成本结构的现代 RS -485收发器:

    • 两者都是支持5V VCC 和25Mbps 的全双工器件。  
    • 它们具有改进的故障保护、共模范围和 ESD 保护、并支持更多的节点。
    • THVD14XX 线路和 THVD15XX 线路之间的主要区别在于 THVD14XX 同时支持3.3V 和5V VCC。  

    此致!

    Ethan