This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26C32AT:PSpice 模型请求

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: DS26C32AT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464304/ds26c32at-pspice-model-request

器件型号:DS26C32AT

工具与软件:

我正在考虑使用 DS26C32AT、但我需要提前仿真电路性能、以验证它是否满足设计要求。 是否可以接收 TI PSPICE 模型? 如果不能、是否有一个比较器 IC 能够提供极其相似的性能、以便仿真 TI 会建议的一组输入及其相应的输出? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    今天是美国的节日。 请提供一些专家反馈、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    感谢您发送编修!

    很遗憾、我们没有适用于 DS26C32AT 的 PSPICE 模型。 我们的大多数旧器件没有 PSPICE 模型、并且我可以推荐使用非常相似的器件作为替代方案。 DS26C32AT 没有 IBIS 模型、但这可能对仿真没有太大帮助。  

    您尝试进行仿真时有什么特别之处可以帮助您吗? 如果您对该器件的数据表或电气特性有任何疑问、我很乐意提供帮助。  

    此致!

    Ethan