This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:所需的去耦电容

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464974/dp83867ir-required-decoupling-capacitance

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

数据表的第120-121页显示了在部件上使用的大量去耦电容器、通常分别是1uF 和0.1uF 的组合、还添加了一些10uF 和0.01uF 的电容器。  第121页显示了每个芯片总共30个去耦合电容器。  

这是否保守、是否知道是否可以使用较小的去耦电容器?  例如、是否可以消除一些较大的电容器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farron:

    多种去耦电容器可用于滤除电源轨上更广泛的噪声。

    具体建议值将取决于您预计电源和环境会对这些电源轨产生的噪声量。

    如果噪声在应用中不是重要问题、则可以使用较小的去耦组。

    谢谢!

    Evan