This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:MAX3232 X 射线和自动洗涤标准

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464919/max3232-x-ray-and-automatic-washing-standards-for-max3232

器件型号:MAX3232

工具与软件:

各位专家、您好!

我代表我们的一位客户进行联系、以检查我们的 RS232收发器 MAX3232 3V-5.5V 是否正常

是否 与以下流程兼容、并达到哪个级别?

  1. 自动清洗(水+脱脂剂)
  2. X 射线检查(RX)

我知道我们  在 TI.com 上有一个 www.ti.com/.../reliability-home.html Reliabilty 页面、应该会对这些内容进行一般性回答、但由于此信息对于确保符合要求非常重要、我想与您确认具体细节。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vlad:

    我相信本文档可以帮助回答您有关自动洗涤的问题:

    https://www.ti.com/lit/an/snoa550h/snoa550h.pdf

    正如我们可靠性网站的 X 射线部分所述、我们并未在数据表中规定每个器件可接受的 X 射线水平。 但通常我们的产品对 X 射线暴露< 100rad (Si)不敏感。 但是、 我建议客户在暴露于该阈值以上时测试器件。 对于该特定器件、X 射线曝光可能没有问题。  

    此致!

    Ethan