This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39416:VOL_OUTPUT 低电压

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464156/tca39416-vol_output-low-voltage

器件型号:TCA39416

工具与软件:

你(们)好。

该器件的 VOL 规格是什么? 我在数据表中找不到它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naizeng、您好!

    该团队将于今天的美国假期结束、因此将延迟回复。 感谢您的耐心。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件是无源开关、因此没有任何驱动强度。 对于低电平信号、其行为类似于8 Ω 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naizeng、您好!

    这取决于外部因素、包括 VIL 和 VCC 条件。 在这种情况下、由于 Clemens'参考的无源开关架构、VOL 与 VIL 直接关系。 它可以通过 VOL = VIL + IOL x RON 计算、其中 IOL 是通过内部10k Ω 上拉电阻和 VCC 的电流。  

    此致、

    插孔