This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043HG-Q1:5Mbps 的组件评估

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1463838/tcan1043hg-q1-components-evaluation-in-5mbps

器件型号:TCAN1043HG-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

1.客户想知道 C2/C6/R9/R14的功能是什么?

2. L1在2Mbps 和5Mbps 之间的要求是否不同? TI 是否有用于元件参数评估的计算工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!  

    今天是美国的节日。 请提供一些专家反馈、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    感谢您的耐心等待、我们昨天还在外面。

    Unknown 说:
    1. 客户想知道 C2/C6/R9/R14有什么功能?[/QUOT]

    R9、R14、C6用于 EVM 的分裂终端选项。 该电路板还包含单端端接选项(R8、R11)、以便在评估期间更方便地控制端接、但典型应用只能为终端节点提供一个120欧姆端接源(高阻抗或中间节点无端接)。 通常、我们建议在能够承受无源器件空间和成本的应用中使用分裂终端、因为它为共模提供更好的滤波。  


    *从 TCAN1043H 数据表中删除  

    C2和 C7是用于滤除 CAN 线路上的高频单端噪声的总线电容器。 在应用中、这些值通常在10pF 至100pF 之间。 EVM 上的焊盘也可用于模拟总线上的容性负载。  

    Unknown 说:
    2. L1的要求是否在2Mbps 和5Mbps 之间? TI 是否有用于元件参数评估的计算工具?[/QUOT]

    CAN 网络的共模扼流圈的值通常为51uH 或100uH。 大多数系统都可以使用这两种模式、但对于数据速率较高的系统、自然会首选较低的电感值。 我经常看到并测试51uH CMC: TDK ACT45B-510-2P。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    Eric Schott

    [/quote]