This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:关于 A-B TVS 规格

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2410, ESDS552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464020/thvd2410-about-a-b-tvs-spec

器件型号:THVD2410

工具与软件:

嗨、团队:

我看过了 THVD2410典型原理图。 建议 TVS 为30V。  因为工业电压是24V、所以30V 是规范值吗?

是系统功率为48V。 需要更改为50V uP TVS? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对电源轨的短路不是瞬态的;高于 TVS 击穿电压的直流电压将烧毁 TVS。 因此、TVS 的额定电压应高于您在电缆中使用的电源轨。 (如果在您的应用中 A/B 数据线不可能与电源线短接、那么这无关紧要。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    好的、明白了。 但为什么图9-6使用30V TVS? 正如您提到的、使用 高于电源轨的电压。 也许是10V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上图9-6文本说明此示例假设 RS -485数据线附近有一个24V 电源轨。 对于5V 电源、您确实应该使用 TVS 来获得较低的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    TVS 二极管用于短瞬态事件是正确的。 长时间持续短路可能会使二极管断开。 建议在短时间电池短路的情况下使用 SMAJ30CA。 如果您未预计到存在对电池短路的情况、这应该不是问题。  

    如果您需要 ESD 瞬态保护、我建议使用 额定工作电压为12V 的 ESDS552。  

    此致!

    Ethan