This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HGV-Q1:IBIS 仿真问题

Guru**** 2767165 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1461645/tcan1051hgv-q1-issue-with-ibis-simulation

器件型号:TCAN1051HGV-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1044-Q1

工具与软件:

您好!

我使用 TCAN1044-Q1的 IBIS 模型(与 TCAN1051HGV-1相同)进行信号完整性(SI)仿真。 使用差分引脚(6-7)执行仿真时、我遇到与 IBIS 模型相关的错误消息。

作为替代方案、我测试了单端模式、并且能够在两个 CAN 器件之间建立通信、而不会出现任何问题。 但在仿真过程中、我观察到了正确的反相信号、但电压电平不同。 具体来说、在"隐性"模式下、CANH 为低电平且 CANL 为高电平、则电压为2.3V、而不是数据表中指定的预期2.5V。 这是否正常?

此致、  

Pierre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔、您好!

    我不相信该模型是为差分实现而设置的、因此单端方法可能是此处的最佳选择。 这也是我使用模型的方式。  

    该信号的极性正确。 CAN 通过 CANH 和 CANL 之间存在正差分来定义显性状态(逻辑电平0)。 在该状态下、收发器将 CAN 驱动至上拉基准(5V)、而 CANL 将下拉至接地。 因此、差分 CANH - CANL 将为正(CAN 标准所需的最小值为1.5V)。 隐性状态(逻辑电平1) CANH 和 CANL 之间的差分电压接近0 (标准时最大为50mV)、因此这两个信号都会趋向于2.5V 的共模电压。 简单地说、如果您分别看两个信号、CANH 将是 TXD、RXD 和 CANL 信号的反相、它们都应该匹配。   

    在这种情况下、模型看起来确实会降低此共模、以悬停在2.5V 典型值的2.3V 附近。 我不确定原因、但由于这不会影响差分信号、所以对测试中的通信没有影响。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    Eric Schott