This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:请帮助选择合适的以太网芯片、后一级可以连接到光电模块

Guru**** 2921220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1463326/dp83848i-please-help-to-choose-a-suitable-ethernet-chip-the-latter-stage-can-be-connected-to-the-photoelectric-module

器件型号:DP83848I

工具与软件:

大家好、我们的电路从 ARM 开始、一直穿过以太网。 经过83848后、它到达了电光转换模块。 现在、我们发现83848不支持后续的光电转换模块。

请帮助选择合适的以太网芯片、后一级可以连接到光电模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui、

    我可以问一下您要查找的 SFP 模块是什么吗?

    对于 DP83822和 DP83848都可以支持电光转换模块。  

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SFP 模块如下所示、使用了 DP83848、但无输出、可能有任何设置问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui、

    感谢您的澄清。

    DP83848和 DP83822无法用作输出光信号的 SFP 模块。 它需要针对光纤应用的专用 SFP 模块。  

    TI 没有任何 SFP 模块产品。

    ——

    此致、

    Hillman Lin