This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:使用 T1042处理器调试 SGMII 接口、并在 DP83867IS PHY 上测试 MII 内部环回

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464157/dp83867is-debugging-sgmii-interface-with-t1042-processor-and-testing-mii-internal-loopback-on-dp83867is-phy

器件型号:DP83867IS

工具与软件:

我使用的是 T1042处理器。 有一个 TI phy dp83867连接到 T1042处理器的 SerDes 模块。 但是、SGMII 接口无法正常工作。 我在调试此问题时需要帮助、希望获得以下方面的指导:

  1. SGMII 调试:

    • T1042处理器和 DP83867IS PHY 之间 SGMII 接口调试的关键步骤是什么?
    • 是否需要验证特定的串行器/解串器或 PHY 寄存器设置以确保配置正确?
    • 如何确认链路协商在 SGMII 级别是否正常工作?
    • 是否有建议的方法来测试和验证通过 SGMII 接口的数据流?
  2. MII 内部环回测试:

    • 您能否提供在 DP83867IS PHY 上启用和测试 MII 内部环回的详细过程?
    • 需要配置哪些寄存器、环回正常工作时的预期结果是什么?

如果您有任何见解、寄存器配置示例或故障排除技巧、我们将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrikant:

    请参阅此 SGMII 故障排除指南:

    https://www.ti.com/lit/an/snla473/snla473.pdf

    本文提供了调试信号路径的分步指南。

    要启用 MII 环回、请写入0x0[14]='1'。

    对于此模式、预期的结果是从 MAC 发送的所有帧都直接环回、而不在电缆侧传出。

    谢谢!

    Evan