This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:RGMII 接口是否可与 DP83TG720R 和 DP83TG812R 引脚2引脚应用用户案例上具有相同硬件的 RMII 接口兼容?

Guru**** 2469250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1463446/dp83tc812r-q1-does-rgmii-interface-can-be-compatible-with-rmii-interface-with-same-hardware-on-dp83tg720r-and-dp83tg812r-pin-2-pin-application-user-case

器件型号:DP83TC812R-Q1

工具与软件:

专家、您好!

我比较了 RGMII 和 RMII 接口、唯一的区别是蓝色、

蓝色信号是否对于 RMII 通信是必需的?

这可以用于带有  DP83TG720R 和 DP83TG812R 的引脚2引脚设计 (我是说2个 IC 共享相同的 RGMII 布线和 MDI 信号)吗? 如果在1000BaseT1中、请安装 带 RGMII 接口的 DP83TG720R、如果使用100BaseT1、请安装 带 RMII 接口的 DP83TG812R。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    您已在说明中编写了"RMII"、但附加了"MII"接口的图片。 您能否说明您所指的接口?

    812还支持 RGMII、您能告诉我为什么这不是一个选项吗?

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法编辑原始文本,当前请求是 MII 接口与 RGMII 接口, PFY 是否支持 在 RGMII 硬件跟踪上运行 MII 协议? 由于720R 和812R 之间的 IBIS 和驱动电平不同、因此很难在 布线和 RGMII 信号上的串行电阻上进行 PIN2PIN 设计(共用同一条 RGMII 硬件布线)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    这在理论上是可能的。 请注意、在 RGMII 模式下、MAC 驱动 TX_CLK、而在 MII 模式下、PHY 驱动 TX_CLK。 应确保两侧都不会同时驱动 TX_CLK。

    我们建议执行 IBIS 模型仿真、确保两种情况都满足 MII/RGMII 规范。

    谢谢!

    David