工具与软件:
我在一个设计中使用 INH 引脚来 启用稳压器。 我 需要在大部分时间启用此稳压器、这意味着使 TCAN1145保持正常或待机模式、以确保 INH 为高电平。
我注意到、在正常模式下经过一段时间后、 如果没有接收到流量、它会自动转换为睡眠模式(发送似乎无关紧要)。 无法保证在 t-inactive 到期之前收到 CAN 消息、以将其保持在正常或待机状态。 要确保在主动通知器件进入睡眠状态之前无限期将 INH 保持在高电平、最佳方法是什么?
此外、我很难理解在这种情况下 T-SILENCE 和 T-INACTIVE 是如何耦合的。 有什么想法吗?