This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:双电源模式和三电源模式

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464005/dp83869hm-two-supply-mode-and-three-supply-mode

器件型号:DP83869HM

工具与软件:

您好!

您能否解释一下双电源模式和三电源模式之间的区别?

数据表中提到、在双电源配置中、VDDA1P8_x 引脚(引脚13和引脚48)未连接任何电源轨。 在三电源模式下、所有三个电源轨都必须连接。

  • 为什么需要三电源模式、这两种模式的重要性是什么?
  • 为什么选择双电源模式而非三电源模式、或者反之亦然?有什么具体的原因吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果设计中有1.8V 电源轨、则采用3种电源模式可以降低 PHY 的功耗。

    两个电源与三个电源的主要区别在于 PHY 的功耗。

    ——

    此致、

    Hillman Lin