This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:桥接 RMII 和 RGMII

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1463902/dp83822if-bridge-rmii-and-rgmii

器件型号:DP83822IF

工具与软件:

您好!

由于 SoC 的接口限制、有必要在 PCB 上桥接 RMII 和 RGMII。
-我计划使用两个 DP83822进行桥接、如图所示。 这是可行的吗?
-如果可能,请告诉我如何在不使用磁性(脉冲传输)的情况下将两个 DP83822连接在一起。
该速度固定为100BASE-TX。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山浩、

    DP83822还支持交流耦合方法。 只要客户在 MDI 线路之间连接交流耦合电容器、它就应该  在没有变压器的情况下正常工作。

    ——

    此致、

    Hillman LIN