This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:用于增加通信的范围

Guru**** 2926840 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000, THS6222, THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1455687/thvd8000-to-increase-the-range-of-communication

器件型号:THVD8000
主题中讨论的其他器件: THS6222THVD1500

工具与软件:

尊敬的先生:

我已在实验室中对 THVD8000-EVM 进行了1.2km 的测试、认为可以、在我们的示例中、我们仅将其用于通信、我们不想在我们的应用中传输任何功率、 所以在我们的原型中,我们没有连接任何 L、C 值和端接电阻是120欧姆,但当在现场测试时,它不工作超过300在现场和电缆电阻是6.2欧姆为100米,但它不工作什么硬件变化,我们需要做的工作1.5公里,有任何需要 THS6222IRGTR(线路驱动器)以增加范围。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TEMC、

    请注意、我们的大多数专家在美国假期不在办公室。 回复将延迟、人们将在下一周后开始返回。 所有这些话,我们将努力在下周与您联系。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EMC:

    很抱歉耽误了时间。  

    您的数据速率和调制频率设置是多少?  

    现场还使用什么电缆?

    应用中是否需要低于任何抖动级别?  

    您是否有接收器差分信号的示波器快照? 如果系统存在大量噪声、THVD8000的接收器灵敏度非常高、因此可能会出现一些问题。  

    一般而言、THVD8000在使用 20AWG UL2464电源线时、可以在125KHz 至300kHz 的调制频率下传输大约1.5km (抖动高达20%)的距离、我相信其电阻更高、大约为每100m 8.86欧姆-但由于不使用电源信号、标准 RS -485电缆将具有大约1.82欧姆/ 100m (3105a Belden 电缆-适用于 RS 485应用的理想电缆) 这会更好、因为远距离时、限制因素通常是直流电阻。  

    请告诉我-因为根据应用设置、除非进一步修改、否则1500m 可能无法实现、修改可以是 THVD8000中继器(本质上仅2个 THVD8000与中继器上 THVD8000之间的一些逻辑电路连接在一起) 也可以使用 THS6222、但对于线路驱动器、您很可能必须增加增益才能获得更远的距离-而且我们只在单位增益下真正测试了应用、因为我们只需要更大的电流输出-但在本例中、您很可能会在单位增益下遇到类似的问题。   

    此致!

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查找以下对您的问题的回答。

    您的数据速率和调制频率设置是多少?  
    >>数据速率: 75kbps ,调制频率- 750 KHz (R  F_SET =  12.5 k 欧姆)-(用于测试目的)
    >>但是,在我们的应用程序中,有机会将波特率设置为最大限制(i.e;500 kbps)
     
    现场使用的电缆是什么?
    >>信令多芯1.5平方毫米最大驾驶室电缆。
     
    应用中是否需要低于任何抖动级别?
    >>在我们的应用程序中,数据传输具有最高优先级(我们喜欢低于20-30毫秒)。
     
    您是否有接收器差分信号的示波器快照?
    >>目前我们没有这样的数据。
     
    是的、我们需要使用 THS6222线路驱动器来远距离传输数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    复制我对另一个问题的回答: THS6222:RS485的范围扩展


    针对 AWG-485/AWG-422引用的常见限值 RS 为1200m。这假设 RS 导体和100 Ω 终端的最大信号损耗为66%。

    如果使用全双工信号(即两个差分信号对、每个方向一个)、则只需要在接收器处有一个端接电阻器。 并且速度非常低时、您不需要端接电阻器。

    如果使用电阻较低的电缆(例如22或20 AWG 甚至更低)、则应能够延长距离。 但请注意、您不太可能在高距离时达到超过75kbps 的速度。

    所有这一切都假定 RS 至485收发器正常(例如、THVD1500)。 其他器件不太可能起作用、因为限制您的是电缆电阻/电容引起的失真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EMC:

    感谢您提供额外的信息-因此、话虽如此-在速度达到该距离时(即使将频率限制在500kHz)您将会遇到一些问题-我认为添加 THS6222不会给您真正带来太多好处。  

    您使用的电缆阻抗要低于典型 RS -485电缆、这有助于降低直流损耗并增加距离-但利用调制频率、也会产生显著的交流损耗。  

    因此、考虑到这一点、推进该距离的最佳方法是使用电源总线中继器 -我们去年对该概念进行了一些初步测试-我将我们的研究结果附在该主题中。 我们确实使用了最高调制频率进行测试、因为我们关心的是更高的速度-我不觉得750kHz 或500kHz 下使用类似的东西有太多问题-但需要针对您的特定系统修改时序元素。  

    先睹为快-这基本上就是您要寻找的中继器-两个 THVD8000和它们之间的控制电路、以控制器件的逻辑。

    本质上、中继器控制电路是两个电路:一个用于控制 THVD8000的模式、另一个用于将数据延迟一位。  

    由于您不使用此器件的电力线通信功能、因此您可以忽略电源耦合旁路。  

    发生的情况是中继器的两侧都处于 RX 模式、直到它们接收到一个数据帧、此时中继器的另一侧被更改为 TX 模式、然后该帧被传输到总线的其余部分。 有数据延迟、因此在模式转换期间不会丢弃位。  

    此解决方案有以下缺点:

    1.它会给系统增加一些传播延迟、因此会增加更多中继器的传播延迟、任何控制系统都应该考虑到这一点。 例如、如果子系统 A 中的一个器件和子系统 B 中的一个器件同时进行传输、您可能不会立即看到冲突、而且在看到冲突之前所需的时间可能比标准时间更长。  

    2.需要使用基于帧的通信协议(例如 UART、因为时序元件基于帧长度)、不必是 UART、但每个传输数据包都需要具有相同的长度和持续时间才能正确确定中继器的大小、您可以使用 MCU 而不是逻辑电路来增加灵活性、但这也会增加复杂性

    3.它不像一个直接的单总线那么简单-但在速度和距离你正在看它可能是必要的。  

    e2e.ti.com/.../PowerbusRepeater.docx

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般而言、您是正确的-但 THVD8000没有标准 RS -485接收器(其一般灵敏度更高、THVD8000不能完全符合传统 THVD8000 RS -485)、并且在许多 THVD8000应用中、您实际上可以推入1200m、并且终端不是必需的。 在这种特定情况下、1.2公里似乎是站不住脚的。