This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:935将异步模式切换到同步模式

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1462664/ds90ub960-q1-switch-non-sync-mode-to-sync-mode-for-935

器件型号:DS90UB960-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

您能否分享一个代码、以便将935从非同步模式切换到同步模式。

我的客户设计935在 CSI-2非同步模式下、以及硬件的外部时钟、以及960是否由硬件搭接至同步模式。

如何配置它们以在同步模式下工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 要覆盖935模式、请在本地设置寄存器0x03[4]= 1和0x03[2:0]= 0。  在同步模式下、不需要外部时钟、可以取消安装外部时钟。 为了将来的设计或电路板返工、可以修改 MODE 引脚上的电阻器以使935在上电时能够在同步模式下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darrah:

    我们无法在本地设置935、以及摄像头端没有 MCU。

    对于960侧到 config 935的 soc、我们是否必须先让960切换到非同步模式到 config 935?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议进行本地通信、因为不匹配的模式可能会影响器件的锁定和通信能力。 如果通信不稳定、可能无法正常通过寄存器写入串行器。 是否无法更新串行器板以便在启动时捆绑正确的模式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Darrah、现在没有用于 DMS 摄像头的 MCU。

    我建议客户这样做:

    在非同步模式下配置960 --> 935-960链路锁定-->配置935至同步模式-->配置960至同步模式--> 935-960链路锁定

    这种行为合适吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国公众假期,球队今天就要离开了。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种方法是可以的。 但是、建议重新设计电路板、以便在加电时捆绑正确的模式。