This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:邮箱寄存器相关问题

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1, DS90UB941AS-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1462792/ds90ub941as-q1-question-about-mailbox-register

器件型号:DS90UB941AS-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB948-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在新项目中考虑使用 DS90UB941AS-Q1和 DS90UB948-Q1。

他们希望使用邮箱寄存器进行 CRC32计算。

问题是、邮箱寄存器只有2个字节。 (MAILBOX_2E、1字节和 MAILBOX_2F、各1字节)

我的客户需要4字节用于 CRC32计算。

是否有其他寄存器可以写入任何数据并可以将数据发送到邮箱等解串器?

或者、您能否推荐其他适合我客户目的的解决方案?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    不幸的是、这是仅有的两个混合寄存器。 CRC32计算的目的是什么?

    BR、

    Esther

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esther:

    感谢您的支持。

    它们将使用 CRC32计算进行从串行器到解串器的数据验证。

    (通过串行器发送之前比较 CRC32值/通过解串器接收 CRC32值)

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    感谢您的响应。 我仍然对客户的用例有一些不确定。

    数据验证是什么意思? 您的意思是检查串行器和解串器之间的位流是否没有错误? 还是客户的 SoC 和显示器之间的事务?

    可通过 SERDES 对测试链路完整性的内置方法。 对于941 - 948系统、有 BIST (内置自检)、无需任何 外部连接即可测试 FPD-Link 正向和反向通道。  8.3.12内置自检(BIST)中介绍了该配置。

    BR、

    Esther