This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:有关 AM26C31系列封装标识的查询

Guru**** 2522310 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26C31M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1456284/am26c31-inquiry-regarding-the-package-marking-of-the-am26c31-series

器件型号:AM26C31

工具与软件:

大家好!

我想查询此主题中所述的封装标记。

我在三种不同温度条件下从公开市场(慕斯)购买产品。

仅可在'AM26C31M'产品上找到熟悉的标记。

对封装标记有何规则? 如果是、您能解释一下吗?

我之所以询问此问题、是因为只有'AM26C31I'和'AM26C31Q'产品存在技术问题、而没有标记。

请参考下面的图片。

AM26C31I (-40至85°C)、AM26C31Q (-40至125°C)、AM26C31M (-55至125°C)

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、HC Kim、

    器件标识在数据表第18页和第19页上有一些信息。 这基本上只是说明了如何在器件顶部指示器件名称。

    顶部标记的规则有时可能会发生变化(不同的字体、有时我们会去除 G4标识、有时点会随着一行而改变)。 当顶部标记发生变化时、我们通常会发出 PCN。

    [报价 userid="636586" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1456284/am26c31-inquiry-regarding-the-package-marking-of-the-am26c31-series "]由于技术问题仅发生在'AM26C31I'和'AM26C31Q'产品上、而没有标记、我对此有疑问。

    能否详细说明这一点? 您究竟看到了什么问题?

    您是否有要我们审阅的原理图?

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我将使用该产品将编码器信号从单个转换为差分信号。

    当 我使用冷冻机创造低温条件时、 我会间歇性地遇到一个问题、即编码器输入信号已正确接收、但没有输出。

    起初、我认为更改后的标记(G4->TI)表明它不是正品 TI 产品。 但如果情况并非如此、我 怀疑发生频率可能会因温度等级而异。

    是否有一个我应该重点审查的具体领域? VCC 旁路电容器的位置和容量是否是最关键的因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 HC:

    很抱歉这么晚才回复。 我已经离开办公室了。

    当 我使用冰箱创造低温条件时、 我间歇性遇到编码器输入信号接收正确但没有输出的问题。

    您是否能够获得这方面的示波器截图?

    您产生的环境温度是多低?

    您是否有可以回顾的原理图?

    -鲍比