This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理论坛

Guru**** 2803125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK, TPS65987DDJ, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1463873/power-management-forum

器件型号:TPS65987DJEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65987DDJTPS65987TPS65987D、TPS65987DDK

工具与软件:

您好!

我希望您确认 TPS65987DDJ EVM 的"S1"用途。
根据用户指南(slvubo9a.pdf)、"S1"在 FTDI 和 TPS65987之间实现、但是、我不确定应该如何控制这些开关。
我是否可以在 I2C 和 SPI 中将此开关始终保持为"启用"状态?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TI 美国今天就在假日。 请预计会有一些回复延迟。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、龙一  

    有关评估模块上 S1的用途、请参阅下表。  对于 S1、请确保将所有六个开关都置于打开位置(右侧)、以便刷写项目和调试。

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的答复。
    >有关 S1在评估模块中的用途、请参阅下表。  对于 S1、请确保将所有六个开关都置于打开位置(右侧)、以便刷写项目和调试。
    是的、我认出了。 我要确认的是、当我们将开关设置为"ON"时、存在任何序列或限制。
    例如、我们是否可以在启用 TPS65987D 和 FT4232HL 两种电源之前将开关设置为"ON"?

    此问题的背景是、我不确定适用于 SPI 接口的每个 TPS65987和 FT4232HL 的引脚条件。
    对于 TPS65987、上电时、引导序列将运行。 在本例中、SPI 接口的 CLK、CS 和输出引脚将用作"输出"(充当"主器件")、但在完成引导序列后、我不确定这些引脚所应用的设置。
    如果这些引脚保持"输出"功能、则 FTDI 的 SPI 输出将发生冲突。
    我所关注的是上述情况。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、龙一  

    EVM 上 S1的作用是、在其他适配器(例如 aardvark)用于刷写 TPS65987EVM (评估目的)的情况下、能够断开 FTDI 芯片。  

    [报价 userid="80765" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1463873/power-management-forum/5620192 #5620192"]例如、我们是否可以在启用 TPS65987D 和 FT4232HL 两项电源之前设置开关"on"?
    [报价]

    是的、没有问题。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    >是的,这应该是好的。
    我懂了。 顺便说一下、完成引导序列后、哪个设置应用于 TPS65987DDK 的 SPI 接口? 控制器充当"主"或"从"?

    BR、
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、龙一  

    启动过程完成后、TPS65987DDK 实际上并不与 SPI 闪存进行交互。 我建议避免在引导过程中对 PD 控制器进行任何 FTDI 写入。 器件启动后、不应与对 PD 的 FTDI 写入/读取相冲突。  

    此致、  

    Aya Khedr